「第23回 インターフェックス ジャパン」出展のお知らせ

第23回インターフェックスジャパン

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、6月30日(水)~7月2日(金)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催されるアジア最大規模の医薬品、化粧品、洗剤などの研究開発及び製造技術国際展「第23回インターフェックス ジャパン」に出展いたします。

NSKは、医薬品業界、化粧品業界、洗剤業界の特有のニーズにきめ細かく対応する高機能製品を中心に、幅広いラインナップを展示いたします。洗浄による水や薬液にさらされる過酷な潤滑環境、殺菌・滅菌のための薬液による耐食環境、人体への高い安全性など、製造および研究開発に抱える課題解決にお応えいたします。

会場では、NSK製品に関する基礎的なご説明から、製品を使った活用例まで幅広いご要望にお応えできる技術スタッフが皆様をお待ちしております。

主な展示物

 特長用途・特長
新製品 防水
「耐環境型メガトルクモータ™ Zシリーズ」
IP66等級の防塵・防水機能を世界最薄、最もコンパクトに実現したダイレクトドライブモータ
耐食
「高耐食・高硬度ステンレスESZ軸受」
洗浄・殺菌・滅菌を行う搬送設備向けに最適な耐食環境用軸受
環境対応製品 耐水
耐食
防錆
「潤滑ユニット NSK K1™」
洗浄・殺菌・滅菌を行う搬送設備向けに最適な耐食環境用軸受
「ステンレス軸受シリーズ」
高湿度環境でも使用可能
高耐食樹脂軸受アクアベアリング™」、
「オールセラミック軸受」
水、薬液中でも使用可能
クリーン
「エアベアリング」
超精密が要求される最先端産業で使用可能な精度を実現
製品の応用例 高効率
コンパクト
「メガトルクモータの簡易同期運転デモ」
機械的な連結なしで簡単に同期運転が可能
「シリンジポンプユニット」
軽量コンパクトな一軸アクチュエータ“モノキャリア™”を利用し、微量の液体を脈動なく一定量送ることを可能にした小型シリンジポンプユニット
高精度
「小型遠心顕微鏡」
“メガトルクモータ”のコンパクトかつ滑らかな回転で細胞などの被測定物に遠心力を与えながら、その内部物質の挙動などを観察可能にした卓上顕微鏡

 

出展概要

展示会名 第23回 インターフェックス ジャパン
会場 東京ビッグサイト (東京都江東区有明)
開催期間 2010年6月30日(水)~7月2日(金)
NSKブースNo. 東3ホールNo.5-4(包装機械・包装資材 EXPO内)
公式サイト http://www.interphex.jp/ New Window

NSKでは既存事業の枠にとらわれない製品開発を進めています。半導体製造装置や液晶露光装置などのマーケットで鍛えた高精度な制御技術と超精密加工技術を活かして、新たなお客様のニーズをいち早く捉え、安全、安心な社会に貢献します。NSKは、これからも世界トップレベルの技術力によって、幅広い産業のニーズにお応えしてまいります。

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。