「2008年度日本トライボロジー学会技術賞」の受賞について

~ 長寿命グリースの開発技術が認められる ~

日本精工株式会社(本社/東京都品川区 取締役 代表執行役社長 朝香聖一、以下NSK)は、高温・高回転な環境においても信頼性を実現した長寿命グリース「電装補機軸受用長寿命グリース」を新日本石油株式会社と共同開発しました。本開発品は社団法人日本トライボロジー学会*1より「2008年度日本トライボロジー学会技術賞」を受賞しました。

*1 トライボロジー学会は、1956年にトライボロジー(摩擦する表面とその潤滑に関係する科学技術)に関する技術の向上を目的に設立。「技術賞」は、その分野において、独創性、新規性、品質、性能の優秀性が認められ、今後の社会貢献が期待できる新製品・新技術に与えられます。

近年、自動車のオルタネータやカーエアコン等の電装補機は小型・軽量化と高出力を両立するため、高温、高速化が進んでおります。このような過酷条件下で使用される電装用軸受には、短時間で金属内部の白色組織が変化する「白色はく離」や焼き付きによる寿命低下が懸念されます。

NSKは、「白色はく離」の発生メカニズムを解明し、新日本石油株式会社と共同で、材料であるナノカーボン粒子、防錆剤、及び増ちょう剤*2の最適配合により、長寿命グリースを開発しました。従来の10倍以上の耐「白色はく離」性能と2倍以上の耐焼き付き性能を実現した本グリースを使用することにより、軸受の寿命が大幅に延長され、電装補機の信頼性向上に貢献することはもとより、廃棄物削減による環境負荷低減にもつながります。

*2 増ちょう剤;グリースを固体状あるいは半固体状にする役割を担い、グリースの耐熱性などの性能に大きく影響を与える重要な成分。

NSKは世界トップレベルの技術力によって、機械の摩擦を減らし、摩擦をコントロールすることで、今後も安全・快適・環境にやさしい車社会の実現に貢献してまいります。

1. 受賞内容
2008年度日本トライボロジー学会賞(技術賞)
2. 受賞対象
「電装補機軸受用長寿命グリース」
3. 受賞者
磯 賢一(いそ けんいち) 日本精工株式会社
横内 敦(よこうち あつし) 日本精工株式会社
4. 共同受賞者
坂本 清美(さかもと きよみ) 新日本石油株式会社
5. 受賞式の概要
日時:2009年5月19日(火) 13:00~14:20
場所:国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3番1号)

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。