リニアガイド 食品・医療機器用にシリーズ化

~ 国際規格に準拠した潤滑ユニット 食品・医療用「NSK K1™」を装着し 幅広くシリーズ化 ~

NSKは、食品・医療機器用リニアガイドをシリーズ化し、販売を開始いたします。

リニアガイド 食品・医療機器用シリーズ

本製品は、食品用の機械や医療機器など高度な衛生管理が必要な使用環境向けに、安全性の高い潤滑グリースと、潤滑ユニット「NSK K1」を標準採用しています。この安全性の高いリニアガイドをシリーズ化いたしました。

【製品の特長】

◆高レベルの安全性
滑性に富んだグリースと潤滑ユニット「NSK K1」を標準採用しています。
この潤滑グリースは、USDA(米国農務省)規格H1*クラスに、潤滑ユニット 食品・医療用 「NSK K1」は、FDA(米国食品医薬品局)規格にそれぞれ準拠しており、人体への影響も非常に少ない材料を使用しています。
潤滑ユニット 「NSK K1」の採用により、長期間のメンテナンスフリーを実現しました。食品機械装置の水洗浄などでリニアガイドのグリースが洗い流された場合でも、高い潤滑性を維持します。
なお、包装材についても食品衛生法に基づいた安全性の高い材料を使用、またRoHS指令等の環境負荷物質管理にも対応しています。
◆幅広いサイズにシリーズ対応
用途やサイズにより5シリーズ17種類の幅広いラインナップを用意しています。
このリニアガイドの幅広いシリーズ化によって、さまざまなユーザーのニーズに迅速に対応が可能です。

食品・医療機器用リニアガイドのシリーズは、一般シリーズ、ミニアチュアシリーズ、幅広シリーズ全17型番の販売を12月から開始し、2008年には5億円の売上を目指します。

* USDA H1クラス: USDA(米国農務省)規格により、偶発的に食品と接触する可能性がある用途での使用が可能な潤滑剤。2001年1月よりNSF(国際衛生科学財団)インターナショナルがUSDAの認証作業を引き継いで運用。

 

潤滑ユニット 食品・医療用「NSK K1」を開発

潤滑ユニット 食品・医療用「NSK K1®」を開発

食品・医療機器用NSKリニアガイドシリーズをリリース

食品・医療機器用NSKリニアガイドシリーズをリリース

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。