長寿命グリース封入産業モータ用玉軸受

~ 新開発EAMグリースにより寿命が2倍に ~

NSKは、送風機、ポンプなどに広く使用されている産業モータ用途で、新たに開発しました長寿命グリース(EAM)を使用した玉軸受を商品化し、2005年10月より販売を開始致します。

長寿命グリース封入産業モータ用玉軸受

産業モータ*用軸受は、静音性と低トルク性の優れたリチウムせっけん系のグリースが広く用いられています。しかし、静音性や省エネルギーに繋がる低トルク性に加えて最近、長寿命化が要求されるようになってきています。今回、この長寿命化のニーズに対応するため、長寿命グリースEAMを開発し、この新開発グリースを封入した高機能玉軸受を商品化致しました。

* 産業用モータ:主に送風機、ポンプ、減速機、搬送装置などの回転駆動源として使用されています。

【製品の特長】

長寿命化 (当社従来品比2倍)
EAMグリースは、増ちょう剤に高温でも繊維構造が破壊しにくいウレア化合物を使用し、基油には高温で劣化生成物の発生が少ない合成油を採用。従来のリチウム石けん系グリースと比べ、焼付き寿命を当社比で2倍に向上させました。
低トルク ・低騒音を実現
基油と増ちょう剤の選定・配合に工夫をし、攪拌抵抗を小さくすることにより、リチウム石けん系グリースと同等以下の低トルクを実現しました。また、一般にウレア系グリースはリチウム系グリースよりも静音性では劣りますが、開発したEAMグリースでは、リチウム系グリース並みの高い音響性能を実現しています。
耐焼付き信頼性の向上
ハウジングとシャフトとの温度差が大きい場合、軸受内部のすきまが無くなることによって生じる焼付きの防止が課題ですが、モータの発熱を考慮した内部すきまとして、最適な独自の社内規格を新たに設定し、温度変化に対応できる仕様としました。

 このEAMグリースを使用した産業モータ用高機能玉軸受は、内径10mm~75mmのサイズを中心に2005年10月より販売を開始し、2006年には年間5億円の新規需要取り込みを目指します。

開発品の特長: 長寿命 低トルク 低騒音

開発品の特長: 長寿命 低トルク 低騒音

開発品の特長: 温度差への対応 適正すきま

>開発品の特長: 温度差への対応 適正すきま

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。