NSKが変えられる世界

BUSINESS & JOB

NSKの技術や企業力で、どんな世界にできるのか、どんな未来を創れるのか、社員の思いを聞きました。

省スペースで効率的な 生産を実現する手助けが出来る

世界中にベアリングメーカーがあるが、常に最先端の技術に対応してきたNSKのコア技術や知見がよりコンパクトな機械設計を実現し、機械の小型化を可能にすることができると考えたため。

製品開発・設計
2017年入社
機械工学専攻

世界中のリアルな 「動き」を支え続ける

バーチャルな世界がどれだけ発達しても、リアルなモノ(機械、モビリティ)が無くなることは決してなく、モノの動きのスムーズさや精度はさらに高度なものが要求されると思います。その中で、NSKの持つ技術はリアルなモノの動きを支え続けることができると確信しています。

次世代技術開発
2007年入社
知能機械工学専攻

世界の不安を少しずつ減らす

世界中で稼働する機械設備に対し、Motion & Controlの安定をもたらすことで、予定外の稼働効率の低下や停止などを回避することができるようになるため。

研究開発
2010年入社
情報環境学専攻

人々が安心感を常に持って 生活できる世界にできる

NSKの展開する事業は、この世の中から「回転体」が無くならない限りは必要とされる産業で、社会の根底を支えていると思います。今後はさらなる技術向上を目指すことで、より安全・安定な世の中へと進化させられると考えました。

工場生産技術
2020年入社
電気電子工学科

大事な人との時間を当たり前のように過ごせる世界

NSKの製品は自動車から産業機器等、中々気づきにくいが普段の生活に無くてはならないものであり、生活を豊かにしていることは間違いありません。NSKの製品が使われているあらゆる製品やサービスによって、当たり前の暮らしが守られていると感じます。

工場生産技術
2015年入社
物質工学専攻

映画に出てくるような 未来の土台を創ることができる

様々なものがソフトウェアによって制御され動かされていくトレンドは今後止まらないと考えています。しかし、どんなに優秀なソフトウェアが開発されたとしても、そもそもモノが優秀でなければ、それはただの文字の羅列にすぎません。モノが正確に、精度よく、再現性良く、信頼性高く動くことがより求められるとき、NSKは従来から得意としている技術で貢献できると感じます。

研究開発
2007年入社
材料工学専攻

エンジニアの想像を実現する未来

機械の限界はベアリングの性能や精度で決まる場合があります。NSKの技術力により、その限界を超えてあらゆる分野のエンジニアが想い描いた新たな製品を生み出す可能性があるのではないかと思っています。

次世代技術開発
2019年入社
機械機能創成専攻

自然との共生

熱損失、廃棄物、騒音などによる外界への影響を0に近づけることで、自然と人工物とが共存できると考えています。

研究開発
2021年入社
機械工学専攻

音のない世界

NSKの製品によって摩擦を減らすことで、物理的なノイズはもちろん、人々の不満というノイズも取り払える可能性があります。

研究開発
2009年入社
無機材料工学科

次の世代へと 地球を守っていける

NSKは、持続可能な社会の発展への貢献、地球環境の保全を掲げており、様々な社会的課題を解決するソリューションを提供することによって地球環境を守っていけると思います。会社に求められる価値や役割はどんどん変わっていますが、一企業として単に利益だけを追求するのではなく、社として果たす役割やあるべき姿を常に考え、社会に役立つ会社であるべきだと思います。

経理・経営企画
1997年入社
外国語学部

誰にでも優しい未来

NSKは、使う人のことを考え、使いやすい製品を提供する技術があると考えています。その結果、より便利で豊かな生活に繋がっていると思います。またNSK製品はCO2削減に貢献でき、地球にやさしい企業を目指しているためこの言葉を選びました。

工場生産技術
2020年入社
材料工学科

新しい社会の実現を加速することができる

企業の特性上NSKが表に立つことはあまりないかもしれませんが、ベアリングのように様々なところに使用できる製品は、現在変革のネックとなっている部分の解決に役立つのではないかと思います。それによって、経済の地盤を支えるような新しい動き(社会構造の変革)を起こすことができるのではないかと思います。

事業創造
2013年入社
システム科学専攻

子どもたちが、やりたい事に チャレンジできる世界

NSKという企業や社員一人ひとりが新商品開発にチャレンジする姿勢を社会に示し、それを見た子どもたちの考え方に影響を与えられる未来を築きたいです。

次世代技術開発
2008年入社
メカノマイクロ工学専攻

設備や機器の故障がない世界

将来的に、すべてのベアリングや周辺機器が監視されるようになり、故障する前にメンテナンスされるような世界になっていくと考えています。そんな未来にNSKが貢献できると思います。

次世代技術開発
2004年入社
人工環境専攻

全世界に十分なエネルギーを使用できる平等な社会

低摩擦化によるエネルギーロスの削減で、発展途上国のようなエネルギー生産量が低い国でも十分な動力を得られるようになると思います。それによって発展途上国の都市化が進み、世界中どの国でも豊かな暮らしができるようになるのではないかと考えています。

研究開発
2018年入社
機械専攻