『静音スラストニードル軸受』を開発

~自動車の電動化に貢献~

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 内山 俊弘、以下NSK)は、自動車の電動化ニーズを支える「静音スラストニードル軸受」を開発しました。

本製品は、静音化技術によって電気自動車(以下EV)やプラグインハイブリッド車(以下PHV)のモーター走行時の快適性向上等に貢献します。

NSKは、本製品の売上として2021年に年間15億円を目指します。

静音スラストニードル軸受

開発の背景

近年、グローバルに自動車に環境への対応が求められており、EVやPHVなどの普及が加速しています。従来はエンジン音により目立たなかった小さな音が、モーター駆動走行時に目立つようになりました。 このため、NSKは変速機構をはじめとする各種アプリケーションに多数使用されているスラスト ニードル軸受の静音化に取り組みました。

本開発品の特長

スラストニードル軸受の構成部品の 「ころ」、「レース」、「保持器」を改良することで、発生する音を音圧値で約10%静音化しました。

本開発品の特長

本製品の効果

本製品は、EVやPHVのモーター走行時の静音性向上に寄与し、自動車の電動化に貢献します。

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。