日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、ファンモータやポンプ用モータのクリープ防止に広くご使用頂いている、「クリープフリー™軸受」のシリーズを拡大しました。本シリーズは、優れた耐クリープ力を備えており、モータのメンテナンス性や組立て性向上に貢献します。
NSKはラインアップ拡大により、「クリープフリー™軸受シリーズ」として2017年に年間12億円の売上を目指します。
モータ用軸受は、組立て上の制約から、外輪とハウジング間がすきまばめ*1で使用されることが多く、軸受に回転荷重*2が負荷された場合、使用条件によっては軸受とハウジング間でクリープと呼ばれるすべり現象が発生し、摩耗により軸受寿命を低下させる可能性があります。NSKはこのクリープを防止する軸受として、2007年に軸受内径寸法φ45mm以下を対象とした「クリープフリー™軸受」を市場投入しました。本シリーズは、多くのお客様よりご好評を頂いておりますが、より大型で高出力なモータに採用したいとのご要求を数多く頂いたことから、NSKは今回、軸受内径寸法φ100mmの製品までラインアップを拡大することとしました。
*1 すきまばめ: | 軸受と、軸やハウジングとの間にすきまが存在して装着された状態 |
*2 回転荷重: | 回転軸に対して方向が変化するラジアル(半径方向)荷重 |