日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、油圧ショベルなどの建設機械の走行減速機向けに従来よりも信頼性を高めた、新興国向け「建設機械 走行減速機用中国現調円すいころ軸受」を開発しました。本製品は、現地調達、現地生産を行うことによって、新興国において求められる、コスト競争力と高品質の両立、リードタイム短縮などの安定供給も可能にしました。
NSKは、本製品の投入により、新興国における建設機械市場への拡販を進め、2016年に年間売上20億円を目指します。
油圧ショベルなど建設機械の走行減速機用に使用される円すいころ軸受は、重荷重、衝撃荷重といった過酷な使用環境下で使用されています。中でも新興国において、多くの建設機械は長時間連続稼働、長距離の悪路走行など、より厳しい条件下で使用されています。更に新興国では、軸受周辺の部品の精度が粗いことや作業者が軸受の取り扱いに慣れていないなど、新興国特有の課題も発生しています。
このような中、NSKは、現地の材料を採用し、新興国特有の使用環境に最適な製品仕様を設計し、更に中国の工場に高精度加工が可能な最新鋭の生産設備を導入しました。これにより、高品質な製品を、コスト競争力を高めて、短納期で納入可能な現地生産を実現しました。
本製品は、新興国における過酷な使用環境下でも耐久性、信頼性を追求すると共に、現地生産により、コスト競争力を高め、納期短縮を可能にし、新興国への拡販を進めます。