日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、上下水道、灌漑、各種用水など世界的に需要が増加している産業用 水ポンプ向けに、「高機能シールド付複列アンギュラ玉軸受」を開発、商品化しました。本製品は、長寿命化による小型化と耐アキシアル荷重を向上させたことで、各種水ポンプのランニングコストの低減と信頼性向上を可能にしました。NSKは本製品によって、産業用ポンプのグローバル市場において、2014年に年間約7億円の売上を目指します。
プレスリリース
日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、上下水道、灌漑、各種用水など世界的に需要が増加している産業用 水ポンプ向けに、「高機能シールド付複列アンギュラ玉軸受」を開発、商品化しました。本製品は、長寿命化による小型化と耐アキシアル荷重を向上させたことで、各種水ポンプのランニングコストの低減と信頼性向上を可能にしました。NSKは本製品によって、産業用ポンプのグローバル市場において、2014年に年間約7億円の売上を目指します。
産業用 水ポンプには、高効率と高い信頼性、環境負荷低減が求められています。このため、これらポンプに使用される軸受には、小型化と高負荷容量の両立が求められています。
このニーズにお応えし、NSKは、ISOに準拠した寸法(内・外径、幅)で、以下の優れた特長を持つ産業用 水ポンプ向け「高機能シールド付複列アンギュラ玉軸受」を開発し、商品化しました。
本製品は今後、水ポンプ向け軸受としてラインナップを整備し、グローバル市場に拡販します。
呼び番号 | 内径 | 外径(mm) | 幅(mm) | Cr(N) | Cor(N) |
---|---|---|---|---|---|
3305FZZ | 25 | 62 | 25.4 | 30,500 | 20,400 |
3306FZZ | 30 | 72 | 30.2 | 39,500 | 27,300 |
3307FZZ | 35 | 80 | 34.9 | 49,500 | 35,000 |
3308FZZ | 40 | 90 | 36.5 | 60,500 | 44,000 |
3309FZZ | 45 | 100 | 39.7 | 66,500 | 49,500 |
3310FZZ | 50 | 110 | 44.4 | 85,500 | 64,500 |
3311FZZ | 55 | 120 | 49.2 | 106,000 | 82,000 |
3312FZZ | 60 | 130 | 54 | 122,000 | 95,500 |
3313FZZ | 65 | 140 | 58.7 | 138,000 | 109,000 |
プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。