鉄鋼設備センジマ圧延機用「長寿命密封バックアップロール軸受」を商品化

~ 高速条件下において長寿命を実現 ~

NSKは、鉄鋼設備センジマ圧延機向けに、高速密封性を高めたシールと表面疲労に強いNSK独自の特殊鋼を採用した「長寿命密封バックアップロール軸受」を商品化いたしました。本開発品は、センジマ圧延機に今後ますます求められる高速化に対応し、長寿命化を実現します。

NSKは2011年に、センジマ圧延機向けに売上10億円を目指します。

鉄鋼設備センジマ圧延機用「長寿命密封バックアップロール軸受」

【開発の背景】

鉄鋼設備センジマ圧延機は、主に電磁鋼板やステンレス鋼板など、硬く延びにくい鋼材を圧延するために用いられます。近年、省エネが重視される中、機械の電動化やハイブリッドカーの増産が進められており、また新興地域のインフラ整備による発電所・変電所の増設に伴い、電磁鋼板の需要が急速に増加しております。その結果、センジマ圧延機には高生産性が要求され、それに応じて高速化が進んでいます。高速センジマ圧延機に使用されるバックアップロール軸受は、潤滑性に乏しい大量の低粘度圧延油にさらされるため、軸受潤滑用としてオイルミスト潤滑を使用しております。従来品では、オイルミスト潤滑の安定供給のためにシール部を通らず小さな穴からオイルミストを排出しておりました。このため、さらなる高速条件下では、シール部の潤滑と耐久性に課題がありました。NSKはシール部の潤滑性を向上させ、長寿命鋼を採用することにより、高速に対応した「長寿命密封バックアップロール軸受」を商品化しました。

【本開発品の特長】

高速回転においても良好な潤滑性能と密封性能を両立
シール部からオイルとエアーを排出する構造を採用し、シール部の潤滑性と耐久性を向上させました。また、シール部形状の最適化、シール芯金とシールの一体化、及び各部品の加工精度の向上により、シール押し付け量のばらつきを最小限に抑え、シール接触面圧を最適化し、安定したオイルミスト排出と外部からの圧延油浸入防止の両立を実現しました。
異物潤滑環境下での長寿命化
NSKが独自に開発したSAC鋼を採用することにより、異物が混入しても軸受耐久性を高めております。これにより、更なる長寿命化を実現しました。
センジマ圧延機用長寿命密封バックアップロール軸受の特長1
センジマ圧延機用長寿命密封バックアップロール軸受の特長2

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。